结果:找到"锁定 选中",相关内容358条
- 专业版2.1.44,在PCB中无法操作选中部分元器件
- 在PCB中,我的显示屏尺寸比较大,但是设置锁定了,每次用鼠标点击都优先点击到显示屏,然后操作数据框选其他元器件都弹出“存在被锁定对象”,然后电机跳过锁定对象继续当前操作,无法继续进行选中操作。是否有其他方式或者是软件实际存在该问题?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 锁定 选中 发帖人:VvTao 发帖时间:2024-03-31 18:19:00
- 工程锁定问题
- 软件提示:工程已锁定,如果需要修改、保存,请联系工程所有者或管理员。是什么原因,我啥也没动啊
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 工程锁定 发帖人:acyy532 发帖时间:2023-08-16 11:19:00
- 如何从选中的里面再选择
- 如何从选中的里面再选择,比如我批量选中了0805封装电阻,我如何再批量选中这些电阻的位号.
- 所属专栏: PCB设计 标签: 如何从选中的里面再选择 发帖人:8蕉下客8 发帖时间:2022-09-20 21:12:00
- PCB撒消,重做,锁定功能异常por1.8版本
- 编辑PCB时切换到不需要撒消的原理图,在切换回PCB撒消功能就无法用了。切换到需要撒消的原理图,在切换回PCB撒消功能又可以了。奇怪的现像,在线专业版和客户端专业版都有这个问题-----------------------------还有这个元件锁定也有问题,锁定后,在过滤里去掉“元件”选项,然后拖动“锁定的元件焊盘”不受锁定影响(可以拖动)
- 所属专栏: PCB设计 标签: pcb 撒消 重做 锁定 发帖人:ehei 发帖时间:2022-09-10 13:55:00
- 标准版全选模式下移动的逻辑问题
- 在全选模式下不管点元件任何地方应该都是整体移动效果,这样逻辑才对结果是全选模式下点到字符就退出全选成了单独移动字符了既然我单独移动字符为什么还要全选呢.??????????很无语了我操作不对吗
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 选定 移动 发帖人:独影残月 发帖时间:2022-08-12 09:43:00
- 元件锁定后还能单击选中
- 元件锁定后,还能像正常元件一样可以单击锁定,很是麻烦。可以学AD那样,锁定后的元器件,必须双击才能选中,这样比较好。不然像液晶之类的大面积元器件一放上,再选其它元件很麻烦。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 元件锁定后还能单击选中 发帖人:冰雪天堂2008 发帖时间:2022-04-01 13:41:00
- 发现一个小bug
- 当pcb布线的时候,把元器件锁定,元器件确实不能移动,但是按快捷键T,B,元器件依旧会移动到顶层或者底层,锁定无效了。
- 所属专栏: PCB打样 标签: 元器件锁定 发帖人:位卑未敢忘忧国 发帖时间:2020-07-31 10:27:00
- 立创EDAPCB锁定功能
- 问题:1、不知道大家有没有使用立创EDA锁定功能,个人使用感觉有点难受。当我把一个大件,比如说一个可以支撑的元器件设置好位置之后将其锁定,也就是极少甚至不去操作它了。但是当我在它的下面或者底层放置电阻、电容这些小器件时,非常容易选中原先锁定大件。很难受!2、锁定的元器件,通常大家想锁定的是元器件的位置。感觉立创把器件名称、文本等锁定就没必要了。可能是我个人习惯,开始喜欢将位置固定、最后再调整文本丝印位置。这样一来,调整丝印时又得将其解锁,再上锁。很难受!建议:锁定的大件,锁定后仍然极易选中。要选中大件区域就将其选中。这样一来内部区域的小器件操作起来就很难受了。可以通过双击、点器件边框、或者右...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA PCB锁定 发帖人:来了来了 发帖时间:2020-03-26 11:25:00
- 锁定元件功能和线长调整功能
- 经常出现选中了一片区域,拖动到其他地方,最后一脸懵逼的看着最后只有一个字符被移动了。经常是选中一片对象以后,一旦开始拖动的时候鼠标从某个字符开始就会被认作取消选中整体,然后移动这一个字符。1.希望能改善一下这个选中判定,选中了一个整体,再拖动选中区域内任何对象都被视作拖动这个整体。2.我觉得可以加一个锁定整体功能,用快捷按钮将选中的整体锁定为一体,这样每次移动就不会分散开来。(目前的锁定功能貌似是将物件设置为不可移动,但是用的真心不多)3.进一步,可以用右键菜单从选中的多个对象快速建立新的原理图模块/pcb模块文件,然后加以简单修改就可作为模块使用。这样既方便于个人设计,也有利于增加共享库的...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 锁定 线长调整 发帖人:4061N 发帖时间:2019-12-25 21:06:00
- 原理图选中某些器件,PCB自动选中相应器件。是不目前还没有此功能?
- 这个功能我觉得还是蛮有用的,但是我选中的原理中的某些件,PCB中的相应件并没有被选中,哪怕有一个按原理图选中功能也是好的。或者是我操作不对,求问。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 同步选中 发帖人:wlwywlt 发帖时间:2019-04-25 13:01:00